您好 TI
根据审核结果,TI 反馈"PTPS6521920WRHB#Q1" PMIC 不支持0.85V 内核电压,这将导致不支持 USB 备份引导选项。
因为 USB 备份引导选项只允许0.85V 内核电压。
哪个器件型号可以与"PTPS6521920WRHB#Q1"引脚对引脚兼容 ? 第一次启动时需要 USB 备份启动模式。
BR Jingcheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI
根据审核结果,TI 反馈"PTPS6521920WRHB#Q1" PMIC 不支持0.85V 内核电压,这将导致不支持 USB 备份引导选项。
因为 USB 备份引导选项只允许0.85V 内核电压。
哪个器件型号可以与"PTPS6521920WRHB#Q1"引脚对引脚兼容 ? 第一次启动时需要 USB 备份启动模式。
BR Jingcheng
您好!
感谢您使用 E2E! TPS65219-Q1 PMIC 支持 DVS、其输出电压 可进行配置/重新编程。 由于 AM62处理器不支持 DVS、因此在 Buck1上具有不同的电压需要新的可订购器件型号、其 NVM 设置与 TPS6521920W-Q1类似、但 Buck1配置为输出0.85V。
新的可订购产品需要我们营销团队的批准、因此我将与他们讨论这一点、并在24小时内提供更新。
谢谢、
Brenda
您好 、京成、
感谢您的耐心! 分配给此机会的 FAE 和销售人员正在与我们的营销团队讨论新的 NVM。 他们将通过电子邮件与您沟通。 同时、我建议 设计与0.75V 和0.85V EVM 兼容的原型 PCB。
您可以添加0欧姆电阻器、以便在使用0.85V NVM 时断开 VDDR_CORE 与 PMIC LDO2的连接并将其连接到 Buck1。 如果您有任何技术问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!
谢谢、
Brenda