This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:TPS65219

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193655/tps65219-tps65219

器件型号:TPS65219

您好 TI

根据审核结果,TI 反馈"PTPS6521920WRHB#Q1" PMIC 不支持0.85V 内核电压,这将导致不支持 USB 备份引导选项。

因为 USB 备份引导选项只允许0.85V 内核电压。

哪个器件型号可以与"PTPS6521920WRHB#Q1"引脚对引脚兼容 ? 第一次启动时需要 USB 备份启动模式。

BR Jingcheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! TPS65219-Q1 PMIC 支持 DVS、其输出电压 可进行配置/重新编程。 由于 AM62处理器不支持 DVS、因此在 Buck1上具有不同的电压需要新的可订购器件型号、其 NVM 设置与 TPS6521920W-Q1类似、但 Buck1配置为输出0.85V。

    新的可订购产品需要我们营销团队的批准、因此我将与他们讨论这一点、并在24小时内提供更新。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是想在此处提供更新。 我们的营销工程师正在与支持此机会的 FAE 讨论潜在的新 NVM 配置。 我将在 24-48小时内跟进更新

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda、

    我们的客户希望使用支持0.85V VDD_CORE 的 PMIC。 您能否帮助检查 TPS6521904是否满足要求并可订购?

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xingyu、

     所指的 TPS6521904是非汽车 OPN。 对于汽车应用、如我们的营销工程师所述、我们将需要一个新的 OPN、其设置类似于 TPS6521920W-Q1、但 Buck1配置为输出0.85V。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解并感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在等待我们的营销团队的批准、以便为0.85V 用例创建新的 NVM。

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、京成、

    感谢您的耐心! 分配给此机会的 FAE 和销售人员正在与我们的营销团队讨论新的 NVM。 他们将通过电子邮件与您沟通。 同时、我建议 设计与0.75V 和0.85V EVM 兼容的原型 PCB。  

    • 使用0.75V 时: VDD_CORE 由 Buck1 (0.75V)供电、VDDR_CORE 由 LDO2 (0.85V)供电。

    • 使用0.85V 时: VDD_CORE 和 VDDR_CORE 均由同一 PMIC 轨供电(Buck1 = 0.85V)

    您可以添加0欧姆电阻器、以便在使用0.85V NVM 时断开 VDDR_CORE 与 PMIC LDO2的连接并将其连接到 Buck1。 如果您有任何技术问题、请告知我们、我们很乐意为您提供帮助!

    谢谢、

    Brenda