This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:有关 bq27000芯片的问题(器件树)

Guru**** 2767765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199576/bq27220-the-issue-about-bq27000-chip-devices-tree

器件型号:BQ27220

从 Documents\devicetree\bindings\power\suppli\bq27xxx.txt

示例:

      BAT:电池{兼容="简单电池";

             volte-min-design-microvolt =<3200000>;

             能源-全设计-微瓦-小时=<5290000>;

             充电-完整设计-微安-小时=<1430000>;};

      bq27510g3:电量监测计@55{兼容="ti、bq27510g3";

             reg =<0x55>;

             受监控电池=<&BAT>;};

  我们是否只需要配置这三个参数:即压敏设计微伏/能量设计全微瓦小时/电荷设计全微安时?

从互联网:

,我们需要配置其他更多参数 ?您能告诉我我们必须配置哪些参数吗

谢谢

中林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加 zhulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不维护开放源码 Linux 驱动程序。 我们可以回答监测计特定问题、但我们没有资源支持 Linux 特定项目、如器件树。

    bq27220既可以在 OTP 中进行配置(驱动程序不必进行任何配置、只需读取结果)、也可以通过 I2C 写入配置块(远远超过三个或四个参数)来进行配置。

    TRM 和 EVM 用户指南中提供了有关此监测计工作原理和必须配置的信息:

    http://www.ti.com/lit/pdf/SLUUBD4

    www.ti.com/.../sluubf5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27220可在 OTP 中进行配置(因此驱动器不必进行任何配置)

    [Zhulin]您能告诉我在 OTP 中需要配置哪些参数吗? 您可以分享更多信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TRM (来自我之前的链接)如何配置和编程 OTP。

    您需要配置电量监测类中的所有参数(请参阅 TRM、图8-5)。 和 TRM、每个参数的说明)。 仅当启用"C" EDV 时才需要 EMF、C0、R0、T0、R1、TC 和 C1。 您可以从 TI https://www.ti.com/tool/GPCCEDV 获取这些信息