This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:FuSa 关于 TPS389006-Q1的问题、考虑 J784S4 PDN-3A

Guru**** 2526070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006, TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196690/tps389006-q1-fusa-questions-about-tps389006-q1-considering-j784s4-pdn-3a

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS389006TDA4VHTPS6594-Q1

尊敬的 TI 专家:

在 TPS389006 Safetymanual 中、我们无法实现以下 SA、因为在当前系统设计中、如果 IRQ 拉低、系统将关闭。

是否有任何方法可以检查错误状态、但不影响 IRQ 状态(如果禁用了 int)?

BR
小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我将与设计工程师进行检查。

    谢谢、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    遗憾的是、测试 NIRQ 功能/故障的唯一方法是通过写入 FORCE_NIRQ 位将引脚拉低。 很可能、如果 IRQ 被拉至低电平、我不建议将您的系统设置为关闭。

    您是否有可以发送的原理图/方框图?  或者、您能否至少显示连接 NIRQ 引脚的内容?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢你的帮助。

    当前系统设计遵循,它来自 TDA4VH 的 PDN 设计。

    在本例中(https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191494/tps6594-q1-fusa-questions-about-tps6594133a-tps389006-q1-for-j784s4-pdn-3a/4510683#4510683)、提供了以下信息。

    "

    在 MCU_PWR_GRP_IRQn (连接到 GPIO10)的下降沿、PMIC 将执行所有电源轨有序关断。

    在 MAIN_PWRGRP_IRQn (连接到 GPIO8)的下降沿、PMIC 将关闭为 SOC 供电的电源轨、但使与为 MCU 供电相关的电源轨保持启用状态。 (我们的系统将关闭)

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我明白了。 在 TPS6594-Q1的加电序列期间、您的系统是否仍需测试 NIRQ?

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    根据当前的系统设计、我们无法在 TPS65941-Q1的加电序列期间测试 NIRQ、因为在此阶段、SW/自动定序器尚未启动。

    也许可以考虑在 TPS6594-Q1中增加延迟?

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    如果您想将 NIRQ 引脚直接连接到 GPIO8/GPIO10、这可能是最佳选择。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    我们无法在 TPS6594-Q1中添加延迟、这些逻辑应由 TI 配置。

    您能否 帮助了解如何在 TPS389006和 TPS6594-Q1之间实施'TEST NIRQ PATH bwt'?

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 XW:

    我不确定您如何 使用某种缓冲系统来检查 NIRQ 功能、而这种缓冲系统不会给您的电路添加单点故障。 如果有一种暂时禁用 GPIO8/GPIO10功能的方法、您能否检查另一个 E2E 线程。

    或者、如果有 不同的 GPIO 可以连接 NIRQ、而这些 GPIO 可以向 GPIO8/GPIO10发送信号、但只有在您完成 NIRQ 功能测试后、您才能检查另一个线程?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191494/tps6594-q1-fusa-questions-about-tps6594133a-tps389006-q1-for-j784s4-pdn-3a/4510683#4510683

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的回复。

    该主题与‘如何测试 TPS6594和 TPS389006之间的 NIRQ 功能'无关。

    您能否帮助 我了解可以联系谁来处理系统问题?

    BR

    小威

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    我们将研究这一点、并在明天的一天结束前提供反馈。 感谢这里的耐心!

    谢谢、

    ISA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaowei、

    由于我们正在通过电子邮件联系、请允许我关闭此论坛、以便我们可以单独就您的特定问题进行沟通。

    谢谢、

    ISA