This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2芯片崩溃

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193925/bq40z50-r2-bq40z50-r2-the-chip-crashes

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件: EV2400

你(们)好

客户 反馈 bq40z50-R2 死机、没有做任何测试 、但在放置时就发生了这种情况。

BQ40Z50-R2何时会崩溃、

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我不确定你的意思。 请说明他们的流程是什么、以及什么被定义为"崩溃"? 除非数据闪存中的内容发生错误更改或原理图不正确、否则 BQ40Z50-R2不会崩溃。

    请分享原理图、.gg 文件及其测试条件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt  

    感谢您的回复。

     测试过程如下。

    他们在关断模式下向客户发送了12节电池。 存储两个月后、他们将电池插入系统以唤醒和充电。

    6蓄电池不能被制动并从停机模式中退出。 其它 6个电池正常激活。

    断开电池并重新连接电池、然后再接通电源所需的六节未激活电池可以正常工作。

    以下是原理图和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../gg.gg.csv

    请提供一些建议。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果在 V STARTUP 以上的 PACK 引脚上为 PACK 侧供电、则监测计将从关断状态唤醒。 他们是否在发货前确认其工作正常、组装后是否无响应?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    感谢您的回复。

    电池可以在组装后唤醒、也可以在运输前从关断模式唤醒。

    是否有任何其他可能导致唤醒失败的东西(需要 断开电池并重新连接电池、然后再打开电池电源才能正常工作)。

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    只要有足够的功率使监测计保持工作状态并且在 PACK 引脚上施加电压、监测计就应从关断状态唤醒。 PBI、PACK、BAT 和 VCC 的监测计引脚在尝试唤醒监测计后的电压是多少?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    感谢您的回复。

    它们尝试在电池组引脚上施加16.4V 电压、电池组引脚电压为16.4V、PBI 为16.0V、BAT 为16.25V、VCC 为16.0V、无法唤醒电量监测计。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果 PBI 为高电平、监测计很可能处于活动状态、它可能只是不响应命令。 您能否共享 TS1引脚的示波器捕获、如果它在大约250ms 的脉冲时间内发生、这意味着固件正在执行但通信没有响应。 如果没有脉冲、则固件不执行。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller

    感谢 您的耐心等待。

    TS1波形如下所示:

    TS1保持低电平、  固件未执行。  

    为什么固件不执行?

    正在等待您的回复。

    谢谢  

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我正在与设计团队就此进行检查。 即使在电池组引脚上有电压且电量监测计已正确供电时、监测计也会保持关断模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    当您读取字0x0d 时、监测计会调整什么?

    监测计是否通过 SMBus 响应任何内容?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    没有反应。 电池已插入其系统、无法通信。

    使用 EV2400进行读取时、也无法通信。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    他们尝试使用读取字0x0d 在地址0x17和0x16上进行通信、并且没有 ACK?

    设计团队无法从给出的描述中确定根本原因。 如果 PMID 已通电、则监测计未关断、但 TS 引脚未脉冲表示 FW 未运行。 只有其他选项是处于 ROM 模式或固件损坏、如果 POR 修复了问题、则似乎不会出现这种情况。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢你的帮助。

    客户执行 ESD 测试可以模拟相同的现象。  

    它们将电池连接到输出端口。 空气为15K、触点为8K。

    每次 执行静电测试时、它们都会对连接端口的电源进行放电。 如果放电未完成或连续多次施加静态电、则芯片将不会激活。 然后、所有电池单元都需要断开并重新连接、它可以正常工作。

    附加了 SREC 文件

    e2e.ti.com/.../6646.srec.zip

    正在等待您的回复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果 ESD 事件导致某种类型的损坏或仅 POR 可以恢复状态的电量监测计中的位发生翻转、则似乎需要进一步优化电路板以减轻 ESD。

    您可以共享电路板布局文件吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    附加了布局图。  布局文件已加密、无法共享。  

    布局问题是否会导致芯片在存储2个月后不活动?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我看不到太多细节、但我看不到任何大问题。 它听起来像是在芯片被唤醒时发生了 ESD 事件。 仅仅坐了2个月就不会对监测计产生影响、这就是它应该是导致此行为的其他因素的原因。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt

    感谢你的帮助。

    如果它是由 ESD 引起的、如何提高 ESD 抗干扰能力?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    靠近接触点的 TVS 二极管、缩短并防止敏感线路(如监测计的 TS 输入)的任何布线重叠。 我们建议在监测计(10nF)附近的 TS 线路上添加小电容器。

    此致、

    Wyatt Keller