This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 任何支持双直流输入 PSU 的解决方案

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199443/any-solution-to-support-dual-dc-input-psu

客户要求解决方案满足以下要求

双输入源

1) 9V~60VDC

2)-38.4V~-72VDC

需要支持一个电源切换到另一个电源、而不会损坏系统

2. Vout=12V  

输出功率级别:70W

请帮您建议任何解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    您似乎需要两个电源、后跟一个 OR'ing 控制器来支持这种情况。  BSR 团队拥有多个可能完成任务的反激式/SEPIC 控制器。 我们的通用 PWM 可以选择 UCC28C50。  

    您能否确认它们具有正电源电压和负电源电压来产生12V 电压轨?

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCHK、

    它们需要2个输入源共享同一个输入连接器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    显然、它们有一个连接器、可以在其中连接9-60VDC 或-38.4至-72VDC 电源、并且希望它能够正常工作?  您可能希望向 PDS 提交请求、以查看他们的建议。  

    此致、