This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19532Q5B:体二极管的雪崩电流额定值

Guru**** 2501645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199947/csd19532q5b-avalanche-current-rating-of-body-diode

器件型号:CSD19532Q5B

您好、

数据表中仅提到单脉冲的雪崩能量。
体二极管可以永久承受什么电流、例如雪崩效应?

它的额定电流是否与其输出相同?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gian、

    由于我们对 MOSFET 的关注、体二极管的电流处理能力等效于 FET、但实际上您需要了解功率耗散 P=VI、因为二极管 VF 为~0.8V、因此您需要保持在器件的温度限值内。

    您似乎希望器件始终雪崩、我不建议这样做。 雪崩适用于间歇/一次关闭情况、而不是每个开关周期。 雪崩很难控制能量、并且会随着时间的推移对 FET 造成损坏、从而可能导致故障。

    谢谢

    Chris