This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:工作电流

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199896/ucc12050-operating-current

器件型号:UCC12050

大家好、

您能否在数据表中帮助我了解负载时的工作电流? 器件中的哪个器件消耗电流?

如果客户希望无负载时的工作电流低于10mA、可以通过优化设计实现吗? 或者、您是否有任何其他推荐的工作电流较低的隔离式电源模块?

谢谢!

B&R、

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruixen、

    UCC12050空载输入电流约为50mA。 许多控制器 PMIC 旨在在空载运行期间实现低待机电流或低电流消耗、但请记住、虽然此器件采用 IC 型封装、但它是功能齐全的隔离式直流/直流开关电源转换器。 IC 封装内部有一个初级控制芯片、一个次级侧 SR 控制芯片、平面变压器和通信。 它旨在提供数字信号隔离器、隔离式电流和电压传感器、隔离式 CAN 收发器等所需的隔离式偏置 只有在极高频率(8MHz 时钟频率)下工作才能实现小尺寸、低高度和高集成度。 在空载运行期间、与频率相关的损耗占主导地位、在满载运行期间、传导损耗占主导地位。 对于 UCC12050、空载与满载之间的差异很小、其额定输出功率仅为500mW。 将 UCC12050开发到16引脚 SOIC 封装中的优先事项是隔离、小尺寸、EMI、热管理、调节、 然后是效率。 什么因素推动了您对低于10mA 无负载电流的要求?

    此致、

    Steve M