This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:电池截止电压是多少?

Guru**** 2509125 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197476/bq24075-what-s-the-cut-off-voltage-of-battery

器件型号:BQ24075

你(们)好

我的问题如下。

条件-

不要连接适配器、只能使用电池运行。

将 Vout 引脚连接到系统。

问题-

1.关闭输出的电池最低电压是多少?

2. 充电电流1.5A 是输入电流1.5A 吗? 或者是否可以为电池充电至1.5A?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    [引用 userid="463532" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197476/bq24075-what-s-the-cut-off-voltage-of-battery "]关闭输出的电池最低电压是多少?

    BQ24075没有电池欠压锁定功能、因此它将为 VOUT 供电、直到 VOUT 达到250mV。  

    [报价 userid="463532" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197476/bq24075-what-s-the-cut-off-voltage-of-battery ]充电电流1.5A 是否为输入电流1.5A? 或者是否可以为电池充电至1.5A?[/报价]

    充电电流和输入电流限值均可设置为1.5A  

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    我还有其他问题。

    [系统说明]

    电池容量:510mAh

    2.输出:3~3.5A,PWM (500Hz)占空比控制

    问题:在低电池电压(3.7~3.8V)下、输出电压比 Vbatt 下降200mV 以上、输出被切断、输出断开连接继续进行、并在大约之后打开

    50毫秒。

    (黄色:输出电压,绿色:电池电压)

    问:即使在短路情况下,也可以通过更改 IC 的设置来防止输出被切断吗?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    正确的是、这是短路检测阈值。  

    不可以、无法更改短路检测阈值。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony

    感谢您的回答。

    短路检测是否仅通过 Vbat 和 Vout 之间的关系工作?

    假设短路保护是由输出端负载过大导致输出电压下降的症状引起的吗?

    如果这是原因、则输出负载为最大值 是否有任何产品即使在下也不能提供短路保护(可承受更高的输出负载)

    3.5~4A?

    或者是否有没有短路保护的产品?

    如果产品没有短路保护、如果产品超过3.5A 输出负载、是否会损坏部件? 或者可能还有其他副作用?

    全面查看这些器件后、如果有合适的产品、请推荐。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    短路保护是由于负载过大而 VOUT 下降。 由于这是电池电源情况、VOUT 需要保持在大约250mV 的 VBAT 范围内、以防止短路故障。 我需要看一看、因为更高的电流将是开关充电器。 您能否提供以下信息以便我们了解一下?

    充电电流:  

    电池稳压电压:

    高输出负载的特性:频率、占空比、峰值电流:

    此致、

    Anthony Pham