This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:如何运行具有 IC 容差的 Monte Carlo 分析/最坏情况分析?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196231/tps92692-q1-how-to-run-monte-carlo-worst-case-analysis-with-ic-tolerance

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

尊敬的 TI:

我想知道我的恒流电路的设计容差。

我只知道如何在电阻器容差的最坏情况下运行。

IC 模型是设置为典型值还是理想值?

如何通过电阻器和 TPS92692的容差获得最坏情况结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky、

    一般而言、如果您遵循设计指南、输出电流的容差将约为+/-4%、如数据表开头所述。  这是我们设计验证流程的一部分。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tran:

    1.我认为+/-4%是根据电流感应阈值计算得出的,这是正确的吗?

    2.如果  我考虑 VREF、RADJ1、RADJ2和 RCS 的容差、结果是否相同?

    3.客户要求我们通过仿真进行 WCCA (最坏情况)报告,因此我想知道如何通过仿真而不是计算获得答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    您可以按照计算中提到的公差继续操作、这是支持客户请求的最佳方式。  但是、并非所有规格都是同时出现的较差情况。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    TI 是否有任何有关转换器 IC 参数来源的培训材料、例如下面的 ADC 系统?

    training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天空、

    我们没有您正在寻找的 TPS92692的特定培训材料。

    谢谢 Tuan