This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:数字引脚建议值

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199769/bq25611d-digital-pins-recommended-values

器件型号:BQ25611D

各位专家:

我们有一位客户使用  BQ25611D 芯 片、询问其引脚的建议逻辑/电压电平额定值:STAT、SDA、SCL、INT、CE。

我只看到绝对额定值。 这些引脚的额定值不建议。 是否可以说它们的建议 值等于 Vbat?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、  

    对于 SDA、SCL 和 INT、我们建议连接到1.8V 电源轨。 请参阅电气特性部分第11页、SCL 和 SDA 要求上拉逻辑电平高于1.3V。  

    与对 SCL 和 SDA 的要求相似、CE 引脚的输入高阈值为1.3V、但是这个引脚需要被驱动为低电平来使能充电。  最后、对于 STAT 引脚、您还可以自由上拉至1.8V 逻辑轨、也可以将其连接至 SYS 输出、如第45页的典型应用图所示。  

    此致、

    Garrett