This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28781-Q1:仅使用直流输入时的 XCD 和 P13引脚

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28781EVM-053
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200037/ucc28781-q1-xcd-and-p13-pins-when-only-dc-input-is-used

器件型号:UCC28781-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28781EVM-053

尊敬的 TI:

我们正在基于  UCC28781EVM-053构建电路板、其中仅使用直流输入。-这是否意味着我们不应包含标记的块 、也不应将 XCD 信号接地?  

谢谢、

Valentinas P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Valentinas、  

    是的、您回答正确。  对于仅直流输入、您所标记的红色框内无需使用组件。  XCD 输入应连接到 AGND。  
    此外、不需要直接位于红色框上方的任何交流输入组件、直至 J2连接器、但可能需要一些 EMI 滤波、具体取决于您的应用。  

    如果存在反向连接或初级短路的可能性、您可能还需要考虑直流熔断和输入极性保护(输入二极管)。  

    此致、
    Ulrich