This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:GPC 的数据收集

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199724/bq78350-r2-device-fw-data-collection-for-gpc

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

我使用的电池实际上在 CHEMID 中给出、我将其编程到 BQ78350-R2。

但是、我的电池组包含多节串联并联的电池。

据我所知、CEDV 监测计的 CHEMID 仅用于 BMS 启动时的初始 SoC 估算。 但是、CHEMID 不用于正确的监测参数。 为了获得正确的 CEDV 工具、例如 EMF、EDV0、EDV1等、我仍然需要在6个充电放电周期内记录数据、如 SLUUB45B 中所述。 我是对的吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    是的、没错。 《使用 BQ78350-R1》应用报告在电量监测部分进行了更详细的介绍: https://www.ti.com/lit/pdf/slua924有关 此主题的许多以前的 E2E 主题主题可能会有所帮助。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Matt! 非常感谢。