This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62090:当"EN"引脚悬空时稳压器的状态。

Guru**** 2812825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62090, TPS62091, TPS62093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199893/tps62090-status-of-regulator-when-en-pin-is-left-floating

器件型号:TPS62090
主题中讨论的其他器件: TPS62091TPS62093

尊敬的 TI 团队:

我们正在进行一个项目、其中使用了许多 TI 稳压器、LDO 和负载开关。  

TPS62090、TPS62091和 TPS62093属于这些器件。  

我有一个与 TPS6209x 稳压器相关的查询。  

在数据表中、EN (使能)引脚的说明如下所示-  

(EN:-器件使能。 要启用器件、需要将该引脚上拉至高电平。 将该引脚拉至低电平将禁用器件。 该引脚 kΩ 一个典型值为400k Ω 的下拉电阻器、当 EN 为低电平时、该电阻器有效。)

查询:-当 EN 引脚悬空(未连接)时、我想知道稳压器(开/关)的状态。  

 

谢谢你  

Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj Kumar、您好!

    感谢您使用 E2E。

    当 EN 引脚悬空时、器件保持关闭状态。

    此致、

    莫赫丁。