This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源设计

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74500-Q1, TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198061/power-supply-design

主题中讨论的其他器件:LM74500-Q1TPS25947LM74800-Q1

大家好、我需要根据给定的电路图来设计电源。
请帮我解决这个问题。
请在附件中找到手工绘制的电路图。

谢谢、此致、
Abhishek Duivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、

    使用 PFET、R113and D101、似乎您正在尝试实现输入反极性保护。 您可以使用 LM74500-Q1 + NFET 替换您的电路、以实现小解决 方案尺寸和更佳的冷启动性能。 如需更多了解、请参阅 理想二极管基础知识 应用手册的"2反向电池保护"部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
    实际上、我对 OPAMP 器件更关注。
    我不确定如何根据工作情况选择运算放大器。
    实际上、我的主要应用是为我的应用提供电池和外部电源。 因此、当提供外部电源时、我需要关闭电池电源。
    我尝试了一些逻辑。 我在下面提供了电路图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、

    您共享的附件看起来没有通过。  请 使用"Insert"->"Image/VIDEO/FILE"选项再次共享它。

    从您的描述中可以了解到您需要优先电源多路复用。 请参阅 TPS25947数据表的"9.5优先级电源多路复用"部分。

    TPS25947可通过它处理高达23V 和5.5A 的电压。 您能否告知我们每个  路径中的电池电压、外部电源电压和最大负载电流 、以便我能够提出合适的器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
    实际上、我正在尝试实现这个电路、在这个过程中、我计划在检测到外部电源打开时自动关闭电池电源、并应用我已经尝试建立这个逻辑的电源。 您能为我提供设计器件方面的帮助吗? 为了更好地理解、我还附加了图像。

    上图是该应用的手绘原理图。 请帮助处理应用程序部件。

    谢谢、此致、
    Abhishek Duivedi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek Duivedi:

    正如我之前提到的、您要实现 的是优先级电源多路复用。 与使用分立式组件相比、PMUX 配置使用2个 TPS25947器件可节省成本和布板空间、并具有高可靠性。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
    您能不能为我提供实施方面的帮助。 我没有得到实现部分。 我只想在检测到外部电源时关闭电池、而剩余的时间电池仍在运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhishek、  

    遗憾的是、我们将无法支持分立式电路。 如果您需要有关使用 TI 器件设计 PMUX 电路的帮助、请告知我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、
    请使用 TI 器件帮助解决 PMUX 电路问题。
    这将非常有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、  

    请分享 每个电源轨中电源的额定电压和最大负载电流。 我会相应地建议一个合适的部分。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部电源电压= 24V

    电池最大电压= 8V

    最大负载电流= 3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Abhishek、  

    您将需要在优先电源多路复用器配置中使用2个 LM74800-Q1、如下所示、适用于您的应用。  

    有关此主题的更多信息、请参阅 《使用理想二极管控制 器实现可靠反向电池保护的六种系统架构》应用手册的""部分。