This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:寄存器单元验证:Ah 与 Wh

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350

我使用的是 SLUUC78 BQ78350-R1A 技术参考(最终用于具有适用于较大电池的正确 IPSCALE 功能的 R2固件)

9.1.5节似乎与9.1.3相矛盾,因为所述的单位不同。 请您澄清一下。

2.有许多寄存器只提到 mAh 单元。 如果我使用 Wh 单位(通过设置 CAPM=1)、我是否可以假设所有 mAh 将更改为 CWH?

最后、如果我将 IPSCALE 设置为 x10、我是否可以假设寄存器中的 CWH 单元为 dWh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CAPM 位影响*已报告*的值,而不是存储在配置存储器中的参数。 因此、如果您将其设置为1、RM 和 FCC 将位于 CWH 中。 您必须以各自的单位(mA 或 CWH)配置所有数据存储器参数。 已学习的 FCC 始终以 mAh 为单位(9.1.3列出了不正确的单元)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持和说明!

    我现在得到"已报告"值。

    9.1.3商品不得提及 CWH

    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]以各自的单位(mA 或 CWH)配置所有数据存储器参数

    由于上述寄存器的数量过多以及它们的 TRM 单元发生变化(如原始消息中的上述内容)、因此未清除。

    例如、在 TRM 中、保留容量始终以 mAh 为单位。 如果我也在 CWH 中假设它(当 CAPM=1时)、这将连接到您的下一个注释。

    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]了解到的 FCC 始终以 mAh[/引用]为单位

    因此、在 FCC 学习算法中、即使 CAPM=1、也始终以 mAh 运行

    如果是、那么我可以调整我的问题结构、以传达对我而言真正重要的内容。 我要实现的目标:测量电池中存储的实际能量。  

    mAh 仅在恒定电流负载下是精确的。 不适用于恒定功率应用。 例如、想象一下电动自行车应用。 Δ 1km 后的剩余电量(单位:mAh)在电池充满时与几乎空时不同。 因为电力驱动正在进行需要恒定功率的物理工作、这意味着当电压较低时、电流将更高。 我的印象是、如果我通过设置 CAPM=1在 BQ78350 (-R2)中使用 Wh 单位、则容量将以 Wh 进行测量。 因此、当电池充满而几乎为空时、Δ_RemainingCapacityTM (在 CWH 中)在行驶1公里后将是相同的。 我的理解是正确的

    如果正确、则除了电流集成之外、FCC 学习更新的公式中还必须存在某种电压。 TRM 实际上并没有向这一方向解释任何内容。 我无法理解这种 mAh 与 CWH 转换是如何发生的。 但是、您的评论

    [引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]了解到 FCC 始终以 mAh 为单位

    告诉我、实际上将 CAPM=1更改为 Wh 样式将不会帮助我在 BMS 中实现目标、因为电压从未包含在容量测量中。 (在上面标记为)。 请您详细说明一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该监测计使用库仑计数器测量以 mAh 为单位的 FCC、并使用设计电压根据 mAh 测量值计算以 CWH 为单位的 FCC (因此这是 CWH 中 FCC 的近似值)。 无论 CAPM 设置如何、它都会执行此操作。 CAPM 控制监测计将报告的单位、而不是监测计计算或测量的单位。

    该监测计使用电压和电流测量来测量平均功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dominik! 至少了解这些限制有助于在主机中更高层次地规划事情。