主题中讨论的其他器件: BQ78350
我使用的是 SLUUC78 BQ78350-R1A 技术参考(最终用于具有适用于较大电池的正确 IPSCALE 功能的 R2固件)
第9.1.5节似乎与9.1.3相矛盾,因为所述的单位不同。 请您澄清一下。

2.有许多寄存器只提到 mAh 单元。 如果我使用 Wh 单位(通过设置 CAPM=1)、我是否可以假设所有 mAh 将更改为 CWH?



最后、如果我将 IPSCALE 设置为 x10、我是否可以假设寄存器中的 CWH 单元为 dWh?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是 SLUUC78 BQ78350-R1A 技术参考(最终用于具有适用于较大电池的正确 IPSCALE 功能的 R2固件)
第9.1.5节似乎与9.1.3相矛盾,因为所述的单位不同。 请您澄清一下。

2.有许多寄存器只提到 mAh 单元。 如果我使用 Wh 单位(通过设置 CAPM=1)、我是否可以假设所有 mAh 将更改为 CWH?



最后、如果我将 IPSCALE 设置为 x10、我是否可以假设寄存器中的 CWH 单元为 dWh?
非常感谢您的支持和说明!
我现在得到"已报告"值。
9.1.3商品不得提及 CWH
[引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]以各自的单位(mA 或 CWH)配置所有数据存储器参数
由于上述寄存器的数量过多以及它们的 TRM 单元发生变化(如原始消息中的上述内容)、因此未清除。
例如、在 TRM 中、保留容量始终以 mAh 为单位。 如果我也在 CWH 中假设它(当 CAPM=1时)、这将连接到您的下一个注释。
[引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]了解到的 FCC 始终以 mAh[/引用]为单位因此、在 FCC 学习算法中、即使 CAPM=1、也始终以 mAh 运行
如果是、那么我可以调整我的问题结构、以传达对我而言真正重要的内容。 我要实现的目标:测量电池中存储的实际能量。
mAh 仅在恒定电流负载下是精确的。 不适用于恒定功率应用。 例如、想象一下电动自行车应用。 Δ 1km 后的剩余电量(单位:mAh)在电池充满时与几乎空时不同。 因为电力驱动正在进行需要恒定功率的物理工作、这意味着当电压较低时、电流将更高。 我的印象是、如果我通过设置 CAPM=1在 BQ78350 (-R2)中使用 Wh 单位、则容量将以 Wh 进行测量。 因此、当电池充满而几乎为空时、Δ_RemainingCapacityTM (在 CWH 中)在行驶1公里后将是相同的。 我的理解是正确的
如果正确、则除了电流集成之外、FCC 学习更新的公式中还必须存在某种电压。 TRM 实际上并没有向这一方向解释任何内容。 我无法理解这种 mAh 与 CWH 转换是如何发生的。 但是、您的评论
[引用 userid="7020" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199274/bq78350-r1a-register-unit-verification-ah-vs-wh/4521401 #4521401"]了解到 FCC 始终以 mAh 为单位告诉我、实际上将 CAPM=1更改为 Wh 样式将不会帮助我在 BMS 中实现目标、因为电压从未包含在容量测量中。 (在上面标记为)。 请您详细说明一下