This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:VSCALE 和 IPSCALE 对监测参数计算器(GPC)的影响

Guru**** 2605175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199721/bq78350-r2-device-fw-effect-of-vscale-and-ipscale-in-gauging-parameter-calculator-gpc

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW

我必须使用 VSCALE 10 (为了使用安全功能)。

我可能还需要使用 IPSCALE 10。

当我将预封装提交到 GPC 时、我应该发送的原始报告值是 BQ78350-R2 (实际值除以10)还是实际/实际电压和电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    您应该发送实际的电压和电流。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。 非常感谢:)