This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:放电

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198541/lm7480-q1-discharge

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1

您好!

我希望电源电压切断后的20ms 内电源线降至1V 以下、我该怎么办?

当我向输入添加10k 下拉电阻时、我会执行此操作、但我不确定这是正确的方法、我担心它会影响整个电路

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    一旦电源切断, 输入是否保持浮动?

    请分享您的完整原理图-输入端、VS 引脚和公共源极点的电容对于输入端电压放电所需的时间起着重要作用。  

    为什么选择了通用源配置? 您是否需要防止未抑制的负载突降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)输入电压下降非常缓慢、在200ms 内仍然不会低于1V (当我未将100k 下拉电阻器连接到输入时)

    2-)原理图如下所示

    3)是、针对特定的负载突降保护、我不希望负载侧超过40V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    是否可以通过短接输入端的二极管"D"来重新执行相同的测试? 看起来这个二极管不允许 VS 电容器通过输入电源放电。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于项目要求、我无法移除二极管。


    我在输入端放置的100k 电阻器是否会对系统运行产生不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omer、

    由于输入端的100kΩ Ω 电阻器、LM74800-Q1的运行不会受到影响。 在100kΩ 级、将从输入电源消耗额外的电流(Vin /μ A)。