This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D + TPS55288原理图审核

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1195149/tps65987d-tps65987d-tps55288-schematic-review

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件: TPS55288TPS65987

您好!

客户正在查看便携式 ESS 上的 Type-C 充电端口。

有一个 TPS65987D + TPS55288的应用手册、如以下链接所示。

采用 TPS65987和 TPS55288的 USB Type C 电力输送源(TI.com)

请查看 TPS65987D + TPS55288的原理图。

e2e.ti.com/.../Schematic.2pdf.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    请给我们一周时间来回顾原理图的 PD 部分。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    此设计的用例是什么?

    • 正在制作哪种产品
      • 此端口是否供电、充电、提供/接收数据?
    • 您是否正在寻找电源/灌电流电源、两者都是?
    • 任何数据要求
    • 拉电流/灌电流需要多少功率?

    请浏览所附的电子表格。 红色项目需要修复、建议使用黄色、绿色良好。

    注释:

    此设计中的功率流动看起来是关闭的。 在为拉电流器  件设计电源路径时、电源应来自电源输出、进入 PPHV (1或2、具体取决于设计)并通过内部电源路径、从 VBUS 引脚(1或2、具体取决于设计)中退出 TPS65987、 并通过 Type-C 连接器的 VBUS 引脚退出。 在共享设计中、电源的输出直接连接到 Type-C 连接器。

    下图来自987EVM 用户手册、并不是您系统的准确表示。 我添加了它以突出显示电源路径连接。

    其他意见/问题

    • 如果这是源应用、您可能需要更改 PP_HV 上的电容器(请参阅电子表格的第8-11行)
    • 您是否从987EVM 中选择了 FTDI MCU?
      • 我们不支持有关该部件的设计。 我们建议完全遵循 EVM 原理图或联系 FTDI。
    • 有许多 GPIO 具有未连接的网络。
      • 这是故意的(即单独的工作表?)
    • 如果您是电源、则需要为 P1_CABLE 引脚提供单独的5V 电源。 请参阅数据表中的8.3.1、了解其要求的原因。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/987Reviw.xlsx

    包含注释的电子表格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    感谢您联系 E2E。

    请回答输入电压范围、输出电压范围和最大输出电流等应用条件。 我在 ILIM、CDC 和 COMP 引脚上看不到任何值、原理图中是否缺少任何内容?

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    客户延迟问题反馈。  

    在案例关闭后、我将向您提出一个新案例的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cho、

    感谢您的回复、我将关闭此主题。 您可以在获得反馈时提出新问题。

    此致、

    布莱斯