This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54427:负载瞬态仿真不允许更改负载电流- Webench

Guru**** 2589910 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199241/tps54427-load-transient-simulation-not-allowing-changes-to-load-current---webench

器件型号:TPS54427

TPS54427支持、

我尝试使用 TPS54427模拟负载瞬态、它不允许对负载电流进行任何更改。  它似乎固定在10%到100%之间。   

如果您打开负载设置、您将看到()、而不是"I1"和"I2"。  值为空。  当您输入值时、它们不会被存储。

这是可以为 TPS54427修复还是在 Webench 中修复的?

我注意到这里有类似的评论:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182950/tps54622-ep-iout-setting-of-load-transient-cannot-be-done-in-webench

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将其分配给 WEBENCH 团队、以便他们查看。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、
    我们能够重复此操作、我们将解决此问题。 更改将在3月的第一个星期在网络/生产上提供。
    我们将继续为您发布更改 的确切可用日期的重新评级。
    同时、作为替代方案、您可以导出 TINA 模型并在 TINA 工具上手动配置负载瞬态测试台。   
    谢谢你。

    此致、
    SADEESH A G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sateesh。  很高兴听到这个消息。

    我是否应保持此主题打开、以便您可以在此处发布该版本?

    谢谢、
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    我们将在发布完成后通知您。 问题解决后、我们将关闭帖子、您也可以单击 Resolved (已解决)选项。

    谢谢 、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    普拉文-谢谢。  我将在这里观看更新。

    Sateesh -我假设您是指 TI 的 PSpice、因为 TINA 似乎不支持此器件。  除非我有误解。

    谢谢、

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、
    我们可以在 WEBENCH 电源设计器上下载该器件的 TINA 模型。 请清除缓存并尝试在不同的浏览器上导出 TPS54427的 TINA 模型、它可能起作用。  
    请在此处查找所附器件的导出 TINA 模型、以供您快速参考。  
    由于我们已解决此问题、我们的内部服务器正在反映变化、因此我们将通过电子邮件与您共享内部服务器链接。  e2e.ti.com/.../WBDesign780_5F00_TINA_2D00_TI.zip

    谢谢你

    此致、
    SADEESH A G