This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:可承受随机电池连接

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199481/bq77915-random-cell-connection-tolerant

器件型号:BQ77915

尊敬的德州仪器公司:

我对 BQ77915中的电池随机连接的可能性有疑问。 是否可以随机将电池信号 VC0连接到 VC5? 我们正在使用此 IC 准备项目以进行大规模生产、并考虑过程优化。 我在 数据表的第一页上看到了 BQ769x0的这一附加功能 、但对于 BQ77915、我找不到 此信息。

您能检查一下吗? 感谢您的支持。

此致、

Kamil  Leśkiewicz í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Kamil、

    应首先进行 BAT-连接、然后可按任何顺序进行其他电池连接。  

    请参阅EVM 用户指南中的第3节

    此致、
    何塞·库瑟   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    好的、我明白了。 感谢您的快速响应。

    此致、
    Kamil Leśkiewicz í a