请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77915 尊敬的德州仪器公司:
我对 BQ77915中的电池随机连接的可能性有疑问。 是否可以随机将电池信号 VC0连接到 VC5? 我们正在使用此 IC 准备项目以进行大规模生产、并考虑过程优化。 我在 数据表的第一页上看到了 BQ769x0的这一附加功能 、但对于 BQ77915、我找不到 此信息。
您能检查一下吗? 感谢您的支持。
此致、
Kamil Leśkiewicz í a