This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61235P:输出电压降至2V

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61235P, TPS22965

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198848/tps61235p-output-voltage-drops-to-2v

器件型号:TPS61235P
主题中讨论的其他器件: TPS22965

大家好、

根据我们的客户、  当连接到2.5A 负载时、TPS61235的输出电压降至2V。 请参阅下面他的查询详情。

我目前正在开发一个采用 TPS61235的简单电路、以便从18650电池升压到5.1V、由于我的应用用途、我的输出上确实有2欧姆的重负载、我预计消耗的电流为2.5A。

然而、当我连接此器件时、我测量的输出电压降至仅2V、我测量的18650电池电压为3.6V、并且从电池到输入电压仅提供大约1.1A 的电流。 在没有负载的情况下、我可以看到电路输出在5.1V 时正常。

您能否帮助检查此电路中是否有任何问题? 我将 CC 引脚连接到 GND、因为我认为我不需要任何电流限制、因为我的负载将在那里保持不变。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Danilo、

    启动前或启动后、2 Ω 电阻器是否连接到 TPS61235P 的输出端?

    如果在启动前连接 TPS61235P、则很抱歉  在启动时无法支持2 Ω 负载、因为启动时预充电电流受到限制。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    感谢您的回答。 请参阅下面我们客户的反馈。

    感谢您查看此内容。 是的、2欧姆负载电阻器始终存在、我认为这是合理的、但之前没有这么做。

    作为我的设计的一项更改、我计划在 TPS61235的 Vout 上添加一个电源开关 TPS22965、以便我可以控制它、在需要时连接到2欧姆负载。 如果正确、您能帮助快速查看一下。
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我认为应该可以。

    此致、

    Nathan