This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256303:与 UCC256403兼容的 UCC256303设计问题

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC256303, UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198938/ucc256303-design-concern-of-ucc256303-compatible-with-ucc256403

器件型号:UCC256303
主题中讨论的其他器件: UCC256403

尊敬的 TI:

我的团队现在使用 UCC256303作为 HB LLC 控制器。

我注意到有一个更新版本 UCC256403、它们之间的主要区别之一是最小可检测压摆率(303=1V/ns 和403=0.1V/ns)。

但是、论坛中有关修复 UCC256303故障的一些建议将其替换为 UCC256403。

我有以下问题:

如果我的团队坚持使用 UCC256303、如果我们希望303的性能与403一样好、是否还有任何其他外设电路设计建议或操作通知  

UCC256303和 UCC256403的优点和缺点、如果使用 UCC256403有什么好处?

此致、

Theoleslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Theoleslie、

    我们强烈建议 使用 UCC25640x 而不是 UCC25630x、因为40x 的功能得到了大幅改进。

    UCC256403包含与 UCC256303相同的引脚排列、且只需在 IC 周围进行极小的组件值更改。

    本应用手册总结了 UCC25630x 和 UCC25640x 控制器系列之间的主要差异: https://www.ti.com/lit/pdf/slua966 


    UCC256303与 UCC256403的主要区别在于、压摆率检测器经过改进、能够检测低至0.1V/ns (UCC256303为1V/ns)的压摆率、并且在 开关开始前通过调整 sinit 电压来控制 LLC 转换器的软启动行为。

     

     您不能向303添加任何外部电路、以使性能与403相同。  

    此致

    曼尼甘塔 P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Manikanta、

    感谢您的说明、我们目前正在使用 UCC25640x 设计计算器、我们想知道计算公式、但 电子表格 需要密码才能编辑单元格。 我们是否可以要求输入密码 来解锁它?  
    谢谢!

    此致、

    Theoleslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过 e2e 直接消息共享了密码。 那么、我要关闭这个线程。

    此致

    曼尼甘塔 P