This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:解封/密封问题

Guru**** 2599195 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ78350, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197328/bq78350-r2-device-fw-unseal-seal-problem

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ76940BQ78350BQ78350-R1

大家好、

我在解封方面有问题。

我有一个电池组和一个未密封的 bq78350 + bq76940。 我尝试从该器件读取密封密码、但不知怎么、我丢失了。

我还有3个规格相同的相同电池插座、它们是密封的。  

每78350我都有相同的密码、但在其他3个密码中、密码不会解除密封。  

是否有办法通过"Advanced Comm SMB"找到3个密封电池组的解封密钥、或者是否有办法从非密封电池组中读取密钥?

"Advanced Comm SMB"工具在某种程度上处理起来很复杂、是否有关于如何使用它的明确说明?

最棒的
菲律宾  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我这样尝试时、它会为我提供块0x54 00 07 01 00、在我的理解中、0x54会为我提供操作状态、而不是安全密钥的0x35

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    请参阅 BQ78350-R1 TRM 第17.2.31节 ManufacturerAccess() 0x0035 Security Keys

    要读取密钥、需要先写入、然后读取。 这仅在完全访问模式下工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我成功解锁了我的设备。 很奇怪、它不能与 unseal 和 unseal_full_access 命令按钮一起使用。 我设法在高级命令 SMB 中使用"写入字"来解封它。 首先是 unseal_key 的前4位数字、然后在4秒内是后4位数字。 然后是未密封的。 此外、对于 FULL_Access Key 也是如此。

    您是否知道为什么它以这种方式工作、而不是通过命令按钮工作?

    将这个标记为“已解决”!

    最棒的

    菲律宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp、

    可能是因为按钮首先发送默认命令、并且存在某种不允许立即重试的安全限制? 但输入密钥本身需要时间、因此不太可能。