This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:SoC 跌落问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192098/bq27z561-r2-soc-drops-issue

器件型号:BQ27Z561-R2
主题中讨论的其他器件:BQ27Z561

先生,您好:

请参阅我们的日志文件和 gg 文件。

e2e.ti.com/.../0116.log

e2e.ti.com/.../0117.log

e2e.ti.com/.../charge0116.log

e2e.ti.com/.../20230118.gg.csv

我们按照以下链接建议、将负载选择更改为 User RAM-CW。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181184/bq27z561-r2-soc-drops-issue

但在8个周期后、SOC 会下降。

请提供您的建议、并告知我们如何在此应用中设置负载模式/负载选择将会更好。

期待您的反馈。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    我已检查设置和日志文件。 用户速率设置为-600cWh、我希望电池从一开始就报告容量较低、但实际情况正好相反。

    我还注意到负载是脉冲负载。 因此、TRM 中的以下部分将适用。 可能需要正确设置最小增量电压参数。

    脉冲负载补偿和端接电压-为了在计算达到终端电压阈值之前的剩余容量时考虑脉冲负载、bq27z561不仅监控平均负载、还监控短路负载尖峰。 负载尖峰期间的最大电压偏差在放电期间持续更新并存储在 Delta 电压中、最小允许值以最小 Delta 电压设置。 将增量电压添加到术语电压中、以确定放电结束电压(EDV)。

    gg.csv 文件中的 Delta Voltage 值为0、这可能不正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish:

    他们 以前使用的是 ChemID 2107。

    我要求客户重新检查 ChemID、GPC 报告显示2133将是最佳选择。

    e2e.ti.com/.../4721.Config_2D00_report.zip

    关于此案例、我们能否重新检查并提供相关摘要?

    1.基于 ID 2133重建黄金学习,因为 GPC 报告没有2107项。

    2、负载模式设置为恒定电流(负载模式=0)、负载选择设置为7 (最大平均 I 上次运行)。

    3、 我看到放电电流平均约为125mA、最大放电电流为1200mA、如何更好地定义 Δ 电压?

    4.您是否有其他建议、客户是否希望加快解决此问题。

    期待您的反馈。

    非常感谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    我们需要您的推荐。

    期待 您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    使用匹配的 ID 2133、我认为问题将得到解决。

    在 gg.csv 文件中、终止电压被设定为2800mV、所以终止电压不会触发下降至零。 正是由于其他原因、很可能是化学 ID 不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish:

    有最新的测试结果不适合客户。

    请参阅这些附加文件、即日志文件和 gg 文件。

    e2e.ti.com/.../0216.xlsx

    e2e.ti.com/.../0217.log.xlsx

    e2e.ti.com/.../20230218_5F00_statham-checked.gg.xlsx

    PPT 中显示了许多问题。

    e2e.ti.com/.../checked-results_5F00_statham.pptx

    请帮助检查这些文件并向我们提供您的建议。

    期待您的反馈。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 gg.csv 中将端点电压设置为2800mV

    在 ppt 图中、我没有看到电压降