This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:VIN 至 GND 短路故障

Guru**** 2511145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198810/tps54360-vin-to-gnd-short-failure

器件型号:TPS54360

各位专家、您好!

这是一个好消息、我们采用了 DIN TPS54360DDAR、现在他们的电路板发生了一些故障。 超过20个电路板在一天内同时出现 VIN-GND 和 SW-GND 短路故障。 我已经在运行正常的电路板上测试了波形、并确认 VIN-GND、SW-GND、BOOT-GND 的电压不超过绝对运行条件。

1.您能否帮助查看两个器件原理图—保护电路和 IC 外设电路?  

2.故障电路板中的另一个显著点是 TVS 不是短路故障。 客户尝试再次出现导致此类短路故障的情况。 它们甚至通过保护电路施加了6kV 浪涌电压、但 IC 仍然很好。 您能否就如何在故障时刻再次发生提供一些意见?  

此致

维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    感谢您推广该器件并支持 DIN。 让我来看看这个、几天后我会再回来。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    是否 有任何更新? 客户迫切需要如何再次出现此简短问题。 您需要什么更多信息、请告诉我。 谢谢。  

    维多利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Victoria、

    这是一个快速更新。

     从我的角度来看、TPS54360的原理图看起来是合理的。 我对保护电路不太熟悉、但没有什么奇怪的东西弹出。 需要注意的一些事项:

    1) 1) 1)您能否隔离直流/直流转换器部分并检查您是否获得预期的输出电压?

    2) 2)您 是否能够在坏电路板上使用已知正常的器件运行 A-B-A 测试?

    3) 3)如果 TVS 损坏为开路、则可能需要隔离电路的该部分并检查 TVS 两端的电压、以查看是否超出额定值。

    请告诉我这是怎么发生的。

    Richard