This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732:假/FLT 信号、转移 RDY 信号

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199342/ucc21732-false-flt-signal-metastable-rdy-signal

器件型号:UCC21732

尊敬的 TI 支持团队:

我们将 UCC21732栅极驱动器用于高功率逆变器(1000Vdc、500Arms)、并且存在可疑错误信号 RDY 和/FLT 的问题。

答:µs RDY (UVLO)信号、我们已经在500VDC 和更高电流(>600Apk)下看到了一些 μ s 的"低"转移信号、而不是 tRDYHLD=0、55...1ms。  


请参阅原理图(*。zip)和测量值:20230222_3:44:晚上11点、_3:41:23PM:


C2/Z2 (rd) D5/12-D5/9:直接在引脚上测量 RDY 信号
Z4:顶部开关的 VDS
(C2/Z2注意:噪声信号是由光学探头 HVFO103在高分辨率下产生的)


我们检查了 VCC 电压->_3:49:48PM
Z2 (rd) D5/15 (VCC)- D5/9 (GND)
Z3 (BL)(=Z2、带低通滤波器5MHz)


我们检查了 VDD 电压->_3:58:20PM
Z2 (rd) D5/5 (VDD)- D5/3 (COM)
Z3 (BL)(=Z2、带低通滤波器5MHz)

在这两种情况下、都不会看到欠压。


b.关于/FLT 信号、我们只能使用短路的 OC 输入在500Apk 以上运行逆变器:

如果没有短接 OC、则会有一个/FLT (Dat)信号、但最终没有2级关断。  --> 20230221_11:26:55pm

C2/Z2 (rd) VGS_TOP-Switch

Z4 (gn) VDS_TOP-Switch。

在打开后不久、UCC 栅极驱动器会通过故障信号/FLT 关闭、但不会通过2级关断 V2LOFF=9V 关闭。

您是否知道有什么问题?

此致、Karl

e2e.ti.com/.../SH021044_2D00_00_5F00_UPITP4_5F00_GBR_2B00_Sch.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karl、

    我们这方面的专家目前不在办公室。 他们应在下一个工作日内回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您捕获 波形并详细总结您的观察结果。

    我查看了您的原理图、看上去一切正常。

    2.根据消息, RDY 下降低电平只在电压为500V 时大于600A 时发生。 这是否意味着在其他测试用例[(<500V、600A)和(500V-1000V、<500A)]中,您没有发现此问题?  与 栅极驱动器相比、高 di/dt 和 dv/dt 节点的位置如何?

    3. 在捕获的屏幕上无法清楚显示 OC FLT 场景-  图中测量的 OC 引脚电压是多少?

    考虑到多个电子邮件交易、我将发送一封包含这些问题的电子邮件、我们可以通过电子邮件继续进行进一步沟通。 我计划关闭 E2E、因为我们可能不想在 公共论坛中讨论系统详细信息。

    谢谢

    Sasi