This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:我们是否有支持此器件的 EVM?#39;s DSBGA (TCK)封装?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A21EVM-059, TPS7A20, TPS7A21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199804/tps7a20-do-we-have-an-evm-that-supports-this-device-s-dsbga-tck-package

器件型号:TPS7A20
主题中讨论的其他器件: TPS7A21

我们是否有支持该器件的 DSBGA (TCK)封装的 EVM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholas、您好!  

    您希望 YCK 封装正确吗?  

    遗憾的是、没有适用于 YCK 封装的特定 EVM。 我们有 采用 YWD 封装的 TPS7A21EVM-059。  

    以下是推荐封装之间的快速比较:  

    TPS7A20  

    TPS7A21:

    可能值得尝试一下、因为尺寸彼此非常相似。  

    最棒的  

    Edgar Acosta