This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:自动切换到交替模式

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197829/tps65987d-automatic-switch-into-alternate-mode

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TUSB1146TPS65987

您好!

我需要您对自动切换到交替模式的支持。  

当我使用 USB-C 电缆或 USB-c 转换器将显示器从 USB-c 直接连接到 HDMI 时、交替模式不会自动设置。

当我使用应用程序自定义工具启动命令[AMD]- Startz 交替模式发现(AMD)时。 TPS65987 IST 可设置映射到 GPIO 的端口0 DP 模式选择事件、TUSB1146正在从 USB 切换到显示端口。 仅当我使用命令时、我才会在显示器上看到图片。 因此、原则上硬件正常工作、但只有 自动切换到交替模式才不工作。

我出了什么问题?

附件中提供了应用程序自定义工具的项目文件。

谢谢
Michael

e2e.ti.com/.../MSD0019.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您使用的是哪种器件? 987 DH?

    您使用的是哪个版本的 GUI?

    您能否提供事件的 PD 日志? 我看了你的项目、没有看到任何明显的突出表现。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 TPS65987DDH。

    请找到随附的具有 CC 引脚跟踪的 CSV 文件。

    谢谢 Michael

    e2e.ti.com/.../CC.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国今天的假日、我们明天回来上班时会回来接您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    在日志中、我注意到 PD 未请求"发现身份"、即 PD 确定连接的设备支持哪些交替模式。

    是否可以尝试启用自动 ID 请求?

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    是的、我已经在测试之间找到了这种方法、它可以正常工作。 我现在要搜索的唯一主题是、当屏幕从操作系统中关闭并且您再次将其唤醒时、DisplayPort 无法正常工作。 仅当我拔下 USB-C 并再次插上电源时、屏幕才会再次工作。  

    此时、我没有 PD 的迹线。 我得那样做。 你有什么想法。

    谢谢 Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我不确定睡眠模式下与 DP 相关的具体细节。 我将与团队联系。

    我最初的想法是检查 HPD 引脚并查看它是否有效。 我希望显示器需要发送"热插拔检测"警报消息、以指示它已准备好显示。

    谢谢、此致、

    Chris