This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13630:CISPR32传导和辐射发射

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198682/tlvm13630-cispr32-conducted-and-radiated-emission

器件型号:TLVM13630

大家好、

1) 1)图8-17和8-18、使用铁氧体意味着什么? 您是否在预成形测量时使用铁氧体磁珠、如果是、在哪里以及哪种类型?

2)

您是否还测试了 TLVM13630在30MHz 下的 CISPR32传导发射?  

此致、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注这些器件。 让我来看看这一点、我将在接下来的几天内再次与您讨论。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)对于第一条语句、它是指输入和输出线束上使用的夹式铁氧体磁珠。

    2) 2)我无法找到此模块的任何 CE 结果。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Richard