This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78PL116:BQ78PL116-数据加载异常

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78PL116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198582/bq78pl116-bq78pl116-data-load-exception

器件型号:BQ78PL116

这种现象是、当我为电池组充电时、SOC 显示为100%、 剩余电量显示为100%、IC 不会断电、直接将信号重置到 BQ78PL116的 RSTN 引脚、剩余电量变为0、SOC 变为0%、必须对电池组进行充电或放电、然后才能更换 SOC。 如果 IC 未提供复位信号、则 SOC 正确显示。 我觉得 SOC 和剩余容量没有实时保存、IC 将重置为零;您能告诉我 IC 的剩余容量参数存储在 IC 中的哪个位置吗? 为什么在 IC 复位后剩余功率变为0、SOC 变为0%? IC 复位后、只有在充电和放电几秒钟后才能显示正确的 SOC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RSTN 引脚复位相当于整个器件的复位。 荷电状态保持在 RAM 中、是一个计算值。 该值在复位时丢失。 为什么要重置 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该材料编号是否具有 BQ78PL116-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该材料编号是否具有 BQ78PL116-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在 TI.com 上作为目录。 R1可能是定制器件。