请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ78PL116 这种现象是、当我为电池组充电时、SOC 显示为100%、 剩余电量显示为100%、IC 不会断电、直接将信号重置到 BQ78PL116的 RSTN 引脚、剩余电量变为0、SOC 变为0%、必须对电池组进行充电或放电、然后才能更换 SOC。 如果 IC 未提供复位信号、则 SOC 正确显示。 我觉得 SOC 和剩余容量没有实时保存、IC 将重置为零;您能告诉我 IC 的剩余容量参数存储在 IC 中的哪个位置吗? 为什么在 IC 复位后剩余功率变为0、SOC 变为0%? IC 复位后、只有在充电和放电几秒钟后才能显示正确的 SOC