This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS782:TPS782 -成像模糊

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198955/tps782-tps782-imaging-blur

器件型号:TPS782
主题中讨论的其他器件:DLP2021-Q1

图像非常模糊。 可以对其进行调整吗?e2e.ti.com/.../video_2800_10_2900_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您看到与 LDO 具体相关的内容、否则我认为此问题不属于 LDO 支持范围。 您使用的是某种 EVM、还是您设计的电路板?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我给了您错误的型号。 正确的产品

    DLP2021LEQ1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我给了您错误的型号。 正确的产品

    DLP2021LEQ1EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    DLP2021-Q1 EVM 的焦距在850mm 至115mm 之间。

    您可以查看投影仪前面的透镜腔体、还是将其发送给我们? 模糊可能是由镜头漂移所导致的。  

    其外观应与此类似、即在外部粘上透镜环以保持光学元件就位:

    此致、

    Lori