This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:Rdson 与负载电流间的关系图

Guru**** 2506835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198998/tps22919-q1-rdson-vs-load-current-graph

器件型号:TPS22919-Q1

我计划将 TPS22919-Q1用于我的负载电流450mA 应用。 将来、我还可以使用同一个 IC 来获得更高的负载电流。  最好您的团队 提供 Rdson 与负载电流间的关系图。 电源条件为 Vin = 3.3V +/-2%,负载电容= 20uF 陶瓷,温度=-40至+105摄氏度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    器件的负载电流不会直接影响 Ron。 温度是最重要的因素、并在数据表中加以考虑。

    您可以使用 JEDEC 标准 Rthetja 来计算在给定负载电流下可能达到的最坏情况温度(最坏情况,因为在客户布局中 JEDEC 标准布局可以得到显著改进)。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 现在、我们了解 Ron 不会随时间负载电流的变化而变化。 只有输入电压和结温才能影响 Ron。 根据数据表、我们 注意到、在 Vin=3.6V、-40至105摄氏度的条件下、最大 Ron 为225m。 我们在环境温度为105摄氏度时、实际在条件 Vin=3.3V、CL=20uf、负载电流= 50mA 至1A 的条件下测试了该器件。 根据数据表、我们观察到最大 Ron 仅为120m Ω、而不是225m Ω。 为什么 Ron 的测试值和数据表值之间的变化高至>100m Ω。 设计时需要考虑哪一个值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramesh、

    您的测量值与之前显示的图保持一致、该图显示了器件的典型特性;但是、在创建规格时、我们必须考虑过工艺和极端情况。 这意味着正常的 Si 通常不会显示这些值、但器件可能会随着工艺的变化而显示接近该值。  

    此致、

    Kalin Burnside