This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:充电失败-电池电压4测量0V

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50EVM-561, EV2400, BQ40Z50-R1, BQ40Z50-DEVICE-FW, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199370/bq4050evm-561-charging-fails---cell-voltage-4-measures-0v

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50EVM-561EV2400BQ40Z50-R1BQ40Z50-DEVICE-FWBQ40Z50

您好!

使用 BQ40z50EVM-561为4SP1 Molicel INR18650-P28A 锂离子电池充电时遇到问题。  该电路板可正确读取所有电压和温度、但错误地将电芯电压4读作0V 除外。 我希望 EVM 能够自动为电池充电、但即使我通过 bqStudio 的安全状态 C+D 位8切换 CHG_FET_TOGGLE、CHGV 警报也会在30秒后拉高、电源电流降至0A、指示过压保护跳闸。 我认为这是因为电池电压4测量为0V 并且测得的电池组电压高于 ChargingVoltage()+ CHGv:阈值*串联电池的数量。

为什么 EVM 测量电池电压4的0V?   IC 计算机的串联电池节数如何?

对于我的设置、 我将运行 Battery Management Studio 1.3.101至 EV2400 (版本0.32)。 我已将  BQ40Z50-DEVICE-FW 的最新版本(bq40z50R5_03_build_88.srec)刷写到 Bq40z50-R1。 我在外部为 EVM 供电、电流限制为0.5A、电压为15V、并在 System Present 和 J4上的 CHGND 之间使用跳线。 4个电池端子中的每一个都连接到 J5。 当我用示波器探测100欧姆串联电阻器 R20、R21、R22和 R23时、我测量的电压与电池连接器 J5上的电压相同(3.5V、7V、10.5V 和14V)。

虽然可能不是我的问题的根源、但我注意到器件 ChemID 是0x1210、对应于 Sony 层压 LiCoO2。 当我尝试将"Program Selected Chemistry (对选定化学成分进行编程)"设置为0x2080时、我会收到错误代码1703、因为器件固件与 bqStudio 固件不匹配。 我不认为 bqStudio 提供兼容的固件。 bqStudio 向我展示的最新内容是4500_2_11-bq40z50R2.bqz。

是否有我可以追溯到的较旧器件固件版本?  我无法在 TI 网站上找到存储库。

谢谢、

扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bqStudio 映像包括在下面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    您是否已将正确数量的电池编程到 DA 配置寄存器中? 如果电池电压高于配置的电池数量、监测计将不会报告电池电压。

    如果您只是进行测试、我建议您禁用除可能需要的任何保护之外的保护功能、例如 CUV/ COV、然后在测试时不应关闭 FET。

    如果您手动选择了 BQZ 文件、但该文件未自动检测、则如果您尝试更改数据存储器、您将损坏监测计。 BQStudio 应始终自动检测所使用的固件。 如果没有、您应该转至 BQ40Z50 FW 页面并下载正确的版本。 然后、您可以将 BQZ 文件放在 BQStudio 下载路径的 config 文件夹中。

    这是固件页面 :https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW

    由于您已上载 SREC 文件以升级固件、因此您应该已经拥有 BQZ 文件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢你的答复。  我没有设置 DA 配置寄存器中的电池节数。 数据表显示默认值 IT 3、这是我的问题。

    我不确定这是否应该是一个单独的问题、但一旦我将电池节数正确设置为4、BQ40Z50似乎仍然阻止充电或放电。  是否缺少其他设置来使其自主运行?

    谢谢、
    扎赫