主题中讨论的其他器件: GPCCEDV、 BQSTUDIO
大家好、
我是 Brian、我写信给您、与您了解 BQ4050的 SOC 跳转。 详细信息如下:
- 我的客户使用 BQ4050作为太阳能监控器、该监控器在白天充电、在夜间放电。
- 它们使用的电池具有加热机制的功能、该机制在内核温度低于-3°C 时开始、在9°C 时停止加热 白天可能会发生高达6~7 μ s 的发热运动。
- SOC 跳转始终在日出开始充电时发生、SOC 可以从较低的充电电压(3%至80%)跳转到100%。 此时电压通常更高、约为8.1V ~ 8.4V。
- 此外、当太阳下山时、SOC 也会偶尔向下跳转、跳转值通常是日出充电时间的电荷值。
- 跳转始终与温度相关。 它主要出现在温度低于零或温度从高于零变为低于零时。
附件是部分异常数据。
以下是两个问题:
- 我 ℃他们尝试与 E2E 相关的方法:BQ4050:在低温(-20 ̊ C)下使用 bq4050电量监测计的智能电池的巨大跳跃-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
- 但他们发现跳转仍然存在。 在其应用中、它们可能很长一段时间内无法到达 EDV2、因此 FCC 不会更新这两个数据、并且它们还发现 FCC 数据没有明显偏离。 那么、您能帮助找出 SOC 跳转的根本原因吗?
- CEDV Profile1是否对 RSOC 具有强烈限制? 为什么发生跳转时不会发生什么情况?
此致、谢谢!
Brian Li
e2e.ti.com/.../_3575CF91F38DD853025F385EB073618C70656E63_230209.rar