This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:插入时有时不充电

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895, BQ24195, BQ25895EVM-664, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197218/bq25895-sometimes-does-not-charge-when-plugged-in

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件: BQ24195BQ25890

您好!

我对 BQ25895有一些奇怪的行为。 有时、当插入12V 电源时、它不会充电并关闭 BatFET。
但状态寄存器中不报告错误。 该错误主要发生在电池电量较低时。 但仅当 Vbat 大于 VSYS_min 时
起初、我认为这是布局方面的问题、但同样的行为、我可以使用您的评估板进行观察。

因此我进行了一些测量、Ibat 的行为非常奇怪。

在此图中、您可以看到电池的充电电流。 这大约是 VBus 存在后的300ms。
您可以看到、在大约10us 的时间内、大型20A 放电。 但在这张图片中、电池在发生该事件后将正确充电。 如果它不充电、则负峰值大约为7A。
如果我不写入某些寄存器、行为也是如此。
如果 Vbat 小于 Vsys_min、则该峰值将完全消失。

这两种情况下的寄存器都是:

寄存器 不要收费 充电
0x0 0x7a 0x7a
0x1. 0x5 0x5
0x2. 0x7c 0x7c
0x3. 0x10 0x10
0x4. 0x4f 0x4f
0x5 0x3 0x3
0x6 0x5e 0x5e
0x7 0x9d 0x9d
0x8. 0x3. 0x3.
0x9. 0x64 0x44
0xA 0x93 0x93
0xb 0x6 0x16
0xC 0x0 0x0
0xD 0x55 0x55
0xE 0x2F 0x3a
0xF 0x32 0x3D
0x10 0x51 0x5e
0x11 0xdf 0xdc
0x12 0x0 0x64
0x13 0x3a 0x3a
0x14 0x39 0x39

我还有一个具有 BQ24195的电路板、它看起来非常相似、我无法观察到某些行为。

您是否意识到这种行为、并对我可以采取的措施提出建议。
非常感谢
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    感谢您通过 E2E 进行联系、并提供您的测量结果和器件的寄存器读数。

    能否帮助您提供有关测试程序的更多详细信息?  

    -在尝试插入12V 电源之前、器件的初始状态是什么? 电池已连接、但它是否为连接到 SYS 输出的任何负载供电? 它是处于 OTG 模式还是 BATFET 关闭? 此测试是使用真实电池还是电池仿真器(即 SourceMeter)执行的?

    该器件检测到大电池放电电流(>9A)时的响应是关闭 BATFET 并保持禁用状态、直到检测到新的输入源插件或清除 BATFET_DIS 位。 您的系统中是否有您希望从电池获取如此大的电流的东西?  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    很抱歉耽误你的回答。
    电池已连接、VSYS 可用且未连接负载。 发生这种情况的原因是启用或禁用了 OTG。 我使用真实电池执行测试。
    这种行为可以在我自己的电路板上观察到、也可以在 EVAL 电路板(BQ25895EVM-664)上观察到。

    同时、我已经订购了具有 BQ25890的评估板、可以通过电流降级观察到相同的行为。 放电峰值仅为4A。 但这取决于 L1、如果我将 BQ25890评估板上的1uH 替换为 BQ25895评估板上的2.2uH、则电流峰值也为20A。
    我可以看到评估板上没有任何东西可以消耗如此大的电流。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:  

    感谢您提供更多信息。 回到您的初始问题、我不知道此器件上的这种行为、并且我无法在 BQ25895EVM 上复制此类行为。  

    下面是插入12V 输入时、电池电流和 VBUS 的波形 I 捕捉。   

    -您目前如何测量电池电流,您使用的是哪种电池?

    -参考您的原始图,我是否可以纠正电池似乎在发生大型瞬时放电之前以5A 电流开始充电?

    -如果可能,发生这种情况时,您可以向我提供 VBUS、IBUS、VBAT 和 IBAT 的其他波形捕获吗?   

    此致、

    Garrett