This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546C23

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199923/tps546c23-tps546c23

器件型号:TPS546C23

尊敬的先生:

我们计划将  TPS546C23用于我们的应用之一。 请说明我们是否可以在不连接 PMBus 的情况下使用 TPS546C23?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rama、

    是的、您可以 在没有 PMBus 的情况下使用该器件。 根据数据表、设置参数将显示为 us Default。  

    TPS546C23的 PMBus 引脚使用未供电的开漏输入。  它们可以安全地连接到接地端、保持悬空。 如果永远不会使用这些引脚、建议将这些引脚连接到散热焊盘以最大限度地减少引脚上的任何噪声、但如果设计希望使引脚保持悬空并可供将来使用、则绝对不需要这样做。

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tahar、

    感谢您的回复、您的信息解决了我的问题。 我们必须购买这些 TPS546C23 IC。 是否推荐用于 新设计或您是否具有市场上可用的任何类似器件型号?

    谢谢  

    Ramakrishna B