This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:数据更新过程中出现故障

Guru**** 2553360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200092/bq27z746-bricked-while-data-updating-process

器件型号:BQ27Z746

你好。

通过 I2C 更新 bq27z746 (.df.fs 文件)的数据时、数据传输中断、现在 bq27z746在 I2C 地址0xAA 和0x16上不会应答。 这对我来说很奇怪、因为数据更新过程并不会影响此部件固件、它应该在正常或 ROM 模式下仍然可用。

是否有任何方法可以在不能通过 I2C 与其联系的情况下将其复位并返回工作状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aleksandr、您好!

    如果 bq27z746的电源中断、则可能无法恢复。 如果数据传输被中断、那么器件应该处于 ROM 模式并且在地址0x16上做出响应(数据将是随机的)。 您可能需要使用 WAKE 按钮来唤醒 bq27z746进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 是否应使用47k 电阻器将 ENAB 引脚连接到电阻器以将其唤醒?

    有趣 
    的观察结果: 当 bq27z746 停止响应任何 有效 地址时、它会开始响应地址0x00的读取请求(常规调用)、但仍然会对任何地址(包括通用调用地址)发出写入请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 EVM 上有一个唤醒按钮。 我需要检查。