This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:最小输出电压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196895/lm5177-minimum-output-voltage

器件型号:LM5177

尊敬的 TI:

我们 需要设计一个非隔离式 SEPIC、输入电压为5V 至20V、输出电压可在0.5V 至26V、5A 之间动态编程。  

我们正在考虑使用您的 LM5177、这似乎是完美的。 但数据表显示 LM5177具有3.3V 的最小输出。 以下是有关此问题的几个问题:  

  • 什么将输出电压限制为3.3V? 我以对角线读出数据表、并看到反馈环路的基准电压设置为1V。  我们怎么能降低到这个值呢?
  • 是否可以使用外部基准电压为 VFB 节点馈电、以将输出电压降低至0.5V?
  • 您是否有任何其他解决方案可满足使用此芯片或目录中的其他芯片的要求?

提前感谢。

KR、

JF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JF、

    我们的所有转换器/控制器都需要反馈引脚上的正电压、正电压通常在1V 或更高的范围内。

    我的一个想法是使用反激式而不是 Sepic。

    这为您提供了使用所谓的主要稳压的优势。 这是变压器上的一个额外绕组、可能产生比实际输出更高的电压。 反激式无需隔离、您可以根据需要将输出的 GND 连接到输入的 GND。

    通过使用 FB 引脚而不是 TRK 引脚的控制器、也可以实现动态可控的输出电压。  
    在任何情况下、变化都必须比开关频率相对较慢、以便功率级有机会跟随此变化。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JF、

    十天以来,我没有听到你们的反馈。 我假设您的问题已得到解答、因此我现在将关闭此主题。
    如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里