This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ34002:支持-28V

Guru**** 2588395 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ34002, LM5169, LM5168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200200/lmz34002-support-for--28v

器件型号:LMZ34002
主题中讨论的其他器件: LM5168LM5169

您好:

我的应用需要-28V 电源来设置 GaN 开关的栅极偏置。  该应用在电流中几乎不消耗任何电流。

是否可以将 LMZ34002扩展为作为+12V 至-28V 转换器运行?  数据表首页报告-17V 是最大值(或者您是否将其称为最小值:),但我没有在数据表中专门看到会限制此值的任何内容。  第12.1节概述了设置负电压的过程。  似乎我可以增加 Rset 电阻器以获得更高的负电压。  根据图33、电流能力会下降、但我只需要微安。  数据表中的绝对最大额定值对于 Vout 和具有负输出电压的应用而言有点隐秘;但是、12 -(-24)= 36V 的总电势似乎小于45V 的绝对最大值。

如果此器件不合适、TI 是否有其他尺寸小且价格低廉的解决方案?

-罗素

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、  

    由于模块内的电感器值是固定的、因此较宽的输出电压可能是内部斜率补偿的一个问题。  

    我建议在反相配置中使用 LM5168或 LM5169 IC。 下面是一个示例原理图:

    如果您需要有关组件值的一些帮助、我们可以帮助您实现这些值。  

    此致、  
    Denislav