This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:采用 GaN 器件的 LM5177

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LMG1205

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1197762/lm5177-lm5177-with-gan-device

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LMG1205

尊敬的 TI 员工:

我是否知道 LM5177可以与 eGaN EPC2071搭配使用? 此外、如果是、如何设计用于串扰和 di/dt 效应的栅极电路?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您通过 e2e 与我们联系。

     LM5177使用逻辑电平栅极驱动器。 因此、您无法将 EPC2071直接连接到 LM5177的输出。

    为此、需要使用外部栅极驱动器。

    请注意、LM5177还为高侧 FET 提供逻辑电平输出(以 GND 为基准而不是开关节点为基准)。

    这使得连接高侧 FET 的外部栅极驱动器更加容易、因为这些驱动器也可以以 GND 为基准。  

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Harry:

    感谢你的答复。

    您能否帮助我们为  LM5177和 EPC2071之间的外部栅极驱动器提供建议?    这里的 LMG1205设计是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    抱歉、我不熟悉栅极驱动器产品。  

    请查看我们网站上的选择指南:  栅极驱动器产品选择|德州仪器 TI.com 

    如有必要、请打开主题中带有栅极驱动器产品编号的单独螺纹、以确保将其发送给这些器件的专家。

    非常感谢。

    此致、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、John、你好、Harry

    我 还使用该控制器设计电路、我选择它是因为它具有逻辑电平输出。 由于大多数 GaN 器件具有-5V 至6V 的 U_GS_MAX、因此在这里将 GaN 用作开关应该没有问题。 如果您希望获得额外的安全性、可以在 HB 和 SW 之间放置一个微型5、6V 齐纳二极管。 如果您真的需要 GaN、我会尝试一下、但我认为还有很多"正常" MOSFET、它们可以完成工作、并且需要更少的高频。  

    此致西奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Theo、

    感谢您分享这些信息。
    我现在要关闭此主题。 如前所述、如有必要、请打开主题中包含栅极驱动器产品编号的单独螺纹、以确保将其发送给相应的专家。

    此致、
    哈里