This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:高侧偏置电源的自举活动-空载

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194044/lm5170-bootstrap-activity-for-high-side-bias-supply---no-load

器件型号:LM5170

当 LM5170 PWM 控制 器处于升压模式(DIR = 0V)时、高侧偏置电源将通过在空载条件下定期发出200nS 脉冲命令来维持其电压。

此波形是无负载升压开关节点活动的示例。

测试条件:

DIR = 0V

ISETA 和 ISETD = 0V

升压输入电压= 12.0V

升压输出无负载

我的问题是:

在相同的测试条件下、为什么我的某些 LM5170 PWM 控制器的脉冲大于200nS?

这是我们用于电荷泵高侧偏置电源的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛、有关您的问题、请允许我们抽出一些时间与您联系。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我认为第一个波形不是刷新脉冲(200ns)。 因为 通常刷新脉冲具有很长的周期、而这是正常开关频率。

    因此、这两个波形之间的差异是 LO 的导通时间。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    那么、当   ISETA 和 ISETD = 0V 时、LM5170为什么会像这样驱动开关节点呢?

    不需要电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    这可能是因为控制和驱动器电路正在耗电。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    在过去12天里、我们没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里