This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2587:-12V 负输入至3.3V/10mA 正输出稳压器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1194053/lm2587--12v-negative-input-to-the-3-3-v-10ma-positive-output-regulator

器件型号:LM2587
主题中讨论的其他器件:LM5157

各位专家:

我在尝试帮助客户时看到了以下应用手册:
轻松实现负输入到正输出

请问您能否向3.3V 正输出稳压器 SMD 推荐-12V 负输入、而不是 LM2587T-ADJ/NOPB?

我希望你能提供帮助。 谢谢你。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您使用 E2E 论坛、请给我们一些时间与您联系。

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Haroon、

    感谢您对此进行深入研究。 我将等待您的更新。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、  

    在本例中、我们可能建议使用 LM5157。 如果需要进一步的支持、请告知我们。

    此致、

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    在过去15天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里