您好!
我正在寻找 TPS65320D-Q1以实现新的(由 USB-C/电池供电)设计。 LDO 具有280mA 的电流能力 、足以在待机模式下满足"DDR 内核"要求、但在正常/完全运行模式下不能满足要求。
在 运行模式下、是否可以使用另一个(并行)稳压器对"DDR 内核"电源轨进行补充、该稳压器随后将在待机期间关闭?\
说些什么、比如:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 TPS65320D-Q1以实现新的(由 USB-C/电池供电)设计。 LDO 具有280mA 的电流能力 、足以在待机模式下满足"DDR 内核"要求、但在正常/完全运行模式下不能满足要求。
在 运行模式下、是否可以使用另一个(并行)稳压器对"DDR 内核"电源轨进行补充、该稳压器随后将在待机期间关闭?\
说些什么、比如:
Howdy Simon。
您对待机静态电流的要求是什么?
您的想法很可能不合理。
1) 1)您需要谨慎处理待机至活动转换。 如果在系统处于工作模式时未完全驱动外部 LDO、则可能会导致 TPS65320D-Q1 LDO 轨过载。
2) 2)二极管会将外部 LDO 输出降低一个位、如果 DDR 内核电压轨需要特定的电压容差、这将不是很好。
建议:
1) 1) 始终使用降压转换器为 DDR 内核电压轨供电。 这将满足计时和负载要求。
2) 也 可选择电源多路复用(在待机模式下使用 TPS65320D-Q1、在工作模式下切换到外部 LDO)。 尽管如此、这将需要比您现有的器件更多的器件。
我将在周一跟进 、了解 是否有适合您的 TPS65320D-Q1替代器件。
谢谢、
David Martinez