This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65320D-Q1:在非待机状态下补充 LDO 电流

Guru**** 1133960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65320D-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199323/tps65320d-q1-supplementing-ldo-current-when-not-in-standby

器件型号:TPS65320D-Q1

您好!

我正在寻找  TPS65320D-Q1以实现新的(由 USB-C/电池供电)设计。 LDO 具有280mA 的电流能力 、足以在待机模式下满足"DDR 内核"要求、但在正常/完全运行模式下不能满足要求。

在 运行模式下、是否可以使用另一个(并行)稳压器对"DDR 内核"电源轨进行补充、该稳压器随后将在待机期间关闭?\

说些什么、比如:

Regulator in Parallel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Simon。

    很抱歉耽误你的时间。 我将在明天之前发送一条响应。

    最棒的

    戴维·马丁内斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Simon。

    您对待机静态电流的要求是什么?

    您的想法很可能不合理。

    1) 1)您需要谨慎处理待机至活动转换。 如果在系统处于工作模式时未完全驱动外部 LDO、则可能会导致 TPS65320D-Q1 LDO 轨过载。  

    2) 2)二极管会将外部 LDO 输出降低一个位、如果 DDR 内核电压轨需要特定的电压容差、这将不是很好。

    建议:

    1) 1) 始终使用降压转换器为 DDR 内核电压轨供电。 这将满足计时和负载要求。

    2) 可选择电源多路复用(在待机模式下使用 TPS65320D-Q1、在工作模式下切换到外部 LDO)。 尽管如此、这将需要比您现有的器件更多的器件。

    我将在周一跟进 、了解 是否有适合您的 TPS65320D-Q1替代器件。

    谢谢、

    David Martinez