This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488Q-Q1:公式

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488, LM3478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192159/lm3488q-q1-formula

器件型号:LM3488Q-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3488LM3478

您好!

你好。

我在 LM3488的数据表中找不到电压"Vo"的含义。

它出现在等式19、20和24中。

将其表示为输出电压没有太大意义、因为 RSEN 电阻器可能具有负值。

可能毕竟是 Vout、但公式有一个拼写错误。

例如:不是"Vout - 2*Vin",而是意味着"Vout - 0.5*Vin",这将保证产生有意义的结果。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您使用 E2E 论坛、是的、这些公式中的 Vo 是输出电压、 似乎不是拼写错误、因为它与类似器件 LM3478器件中的公式相同。 等式19和20都是等式、但等式24如您所见、由于是升压设计、Vo 将始终大于 Vin、因此 Rsen 不会为负值。

    希望这能解答您的问题。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haroon、

    你好。

    仅供澄清:
    对于这些不等式、计算出的电阻是否变为负值不是问题? 那么、这只是为了证明 它不是太大?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    谢谢、是的。 最重要的公式是等式和您之前指出的等式是准确的、因为它们在其他类似器件中完全相同。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray、

    在过去19天里、我没有看到您的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里