This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:LM2664开关引起的噪声

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193015/lm2664-noise-induced-by-the-lm2664-switching

器件型号:LM2664

各位专家:

我们的客户正在使用组件 LM2664M6/NOPB 将2.7V 转换为-2.7V、但他注意到使用示波 器时、LM2664提供的运算放大器输出端的开关噪声为60kHz。 是否有办法降低开关噪声?  使用超低 ESR 电容器是否会显著降低开关噪声?

谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    感谢您使用 E2E 论坛、有关超低 ESR 电容器的查询将始终降低开关噪声、因此您可以添加这些内容并查看噪声是否降低。

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerald、您好、

    在过去19天里、我没有看到您提供的更新、因此我假设问题已得到解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有一些内容处于打开状态、请回复、该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或主题已被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    哈里